Consulter notre FAQ
M221 : Comment utiliser la carte SD pour une opération de clonage ou une sauvegarde de l'application ?
La carte est SD peut être utiliser pour des opérations :
- de clonage :
Le clonage vous permet de sauvegarder automatiquement l'application, le micrologiciel et la post-configuration (si elle existe) du Modicon M221 Logic Controller dans la carte SD.
La carte SD peut ensuite servir à restaurer le micrologiciel, l'application et la post-configuration (le cas échéant) dans le Logic Controller, ou à les copier sur un autre Logic Controller de même référence.
Avant de cloner un contrôleur, le M221 vérifie si l'application n'est pas protégée en écriture (protection d'une application par un mot de passe).
NOTE :
Cette procédure décrit comment copier l'application, le micrologiciel et la post-configuration (le cas échéant) du contrôleur sur une carte SD :
Restauration ou copie à partir d'une carte SD clonée
Cette procédure décrit comment télécharger sur votre contrôleur l'application, le micrologiciel et la post-configuration (le cas échéant) stockés dans la carte SD :
NOTE : le chargement d'une application clonée dans le contrôleur supprime l'application existante de la mémoire du contrôleur, quels que soient les droits d'accès utilisateur qui sont activés sur le contrôleur cible.
- de sauvegarde de l'application (puis de restauration) :
Vous pouvez utiliser une carte SD pour sauvegarder et restaurer l'application de votre contrôleur, ou la copier sur un autre contrôleur de même référence.
Sauvegarde d'une application
Ci-dessous est décrit comment sauvegarder l'application du contrôleur sur la carte SD :
Restauration d'une application ou copie d'une application sur un autre contrôleur
Ci-dessous est décrit comment transférer l'application depuis la carte SD vers le contrôleur :
- de clonage :
Le clonage vous permet de sauvegarder automatiquement l'application, le micrologiciel et la post-configuration (si elle existe) du Modicon M221 Logic Controller dans la carte SD.
La carte SD peut ensuite servir à restaurer le micrologiciel, l'application et la post-configuration (le cas échéant) dans le Logic Controller, ou à les copier sur un autre Logic Controller de même référence.
Avant de cloner un contrôleur, le M221 vérifie si l'application n'est pas protégée en écriture (protection d'une application par un mot de passe).
NOTE :
- Pour cette procédure, la carte SD doit être vide et correctement formatée.
- Le journal d'erreurs et la mémoire des données ne sont pas clonés.
- Si l'application est protégée par un mot de passe, l'opération de clonage est bloquée (le voyant SD clignote).
Cette procédure décrit comment copier l'application, le micrologiciel et la post-configuration (le cas échéant) du contrôleur sur une carte SD :
Etape | Action |
1 | Formatez une carte SD sur le PC. |
2 | Insérez la carte SD dans le contrôleur. Résultat : l'opération de clonage débute automatiquement. Pendant cette opération, les voyants suivants sont allumés : PWR et SD. |
3 | Attendez la fin de l'opération de clonage (le voyant SD s'éteint). NOTE : l'opération de clonage prend 2 ou 3 minutes. Son niveau de priorité est faible pour minimiser l’impact sur les performances de la logique utilisateur et de communication du Logic Controller. Selon le temps disponible dans votre programme, l’opération peut durer beaucoup plus longtemps si le Logic Controller est en mode RUN ou STOP que s’il est en mode BOOTING. |
4 | Retirez la carte SD du contrôleur. |
Restauration ou copie à partir d'une carte SD clonée
Cette procédure décrit comment télécharger sur votre contrôleur l'application, le micrologiciel et la post-configuration (le cas échéant) stockés dans la carte SD :
Etape | Action |
1 | Mettez le contrôleur hors tension. |
2 | Insérez la carte SD dans le contrôleur. |
3 | Remettez le contrôleur sous tension. Résultat : l'opération de clonage est en cours. NOTE : le voyant SD s'allume pendant l'opération. |
4 | Patientez jusqu'à la fin du téléchargement (le voyant SD s'éteint). En cas d'erreur détectée, le voyant SD clignote et le voyant ERR commence à clignoter. |
5 | Retirez la carte SD pour redémarrer le contrôleur. |
- de sauvegarde de l'application (puis de restauration) :
Vous pouvez utiliser une carte SD pour sauvegarder et restaurer l'application de votre contrôleur, ou la copier sur un autre contrôleur de même référence.
Sauvegarde d'une application
Ci-dessous est décrit comment sauvegarder l'application du contrôleur sur la carte SD :
Etape | Action |
1 | Créez un fichier script.cmd à l'aide d'un éditeur de texte sur votre PC. |
2 | Modifiez le fichier en y insérant la ligne suivante : Upload "/usr/app" |
3 | Copiez le fichier de script dans le dossier racine de la carte SD. |
4 | Insérez la carte SD préparée dans le contrôleur. Résultat : la copie de l'application commence. Pendant cette opération, le voyant système SD du Logic Controller est allumé. N'arrêtez pas le Logic Controller en cours d'opération. NOTE : le processus de sauvegarde de l'application a un niveau de priorité faible pour minimiser l’impact sur les performances de la logique utilisateur et de communication du Logic Controller. Selon le temps disponible dans votre programme, l’opération peut durer beaucoup plus longtemps si le Logic Controller est en mode RUN ou STOP que s’il est en mode BOOTING. |
5 | Lorsque le voyant système SD s'éteint, retirez la carte SD. Résultat : le fichier de l'application (*.smbk) est sauvegardé sur la carte SD. |
6 | Vous pouvez vérifier l'état de la sauvegarde de l'application en consultant le fichier script.log créé dans le répertoire racine de la carte SD. |
Restauration d'une application ou copie d'une application sur un autre contrôleur
Ci-dessous est décrit comment transférer l'application depuis la carte SD vers le contrôleur :
Etape | Action |
1 | Modifiez le fichier script.cmd situé dans le répertoire racine de la carte SD, à l'aide d'un éditeur de texte. |
2 | Remplacez le contenu du script par les lignes suivantes : Delete "/usr/app" Download "/usr/app" Reboot |
3 | Mettez le contrôleur hors tension. |
4 | Insérez la carte SD préparée dans le contrôleur. |
5 | Remettez le contrôleur sous tension. Résultat : la copie de l'application commence. Pendant cette opération, le voyant système SD du Logic Controller est allumé. N'arrêtez pas le Logic Controller en cours d'opération. NOTE : avant l'exécution de la commande Download, l'intégrité du fichier *.smbk est vérifiée. Si une erreur est détectée, le téléchargement est annulé. |
6 | Lorsque le voyant système SD est éteint, retirez la carte SD pour redémarrer le contrôleur. |
7 | Vous pouvez vérifier l'état du transfert de l'application en consultant le fichier script.log créé dans le répertoire racine de la carte SD. |
Publié pour:Schneider Electric France
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: