Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Sectionneur

    Le sectionneur est un dispositif à commande manuelle ou électrique à deux positions (ouvert et fermé) conçu pour isoler un circuit électrique de sa source. Les sectionneurs Schneider Electric sont systématiquement associés à une fonction de coupure en charge (interrupteurs-sectionneurs) ou à une protection par fusibles (sectionneurs-fusibles).

Du sectionneur modulaire à l'interrupteur-sectionneur en coffret

Retrouvez facilement le sectionneur ou l'interrupteur-sectionneur qui correspond à vos besoins

    Sectionneur et interrupteur-sectionneur : quelles différences ?

    Les sectionneurs sont utilisés pour isoler les circuits électriques de leur source d'alimentation, par exemple, pour permettre une intervention de maintenance en toute sécurité. S'il est possible de choisir un sectionneur réalisant cette seule fonction, en général, le sectionneur est associé à un dispositif permettant également la coupure en charge, il s'agit alors d'un interrupteur-sectionneur. De la même manière, ces appareils peuvent intégrer des fusibles afin d'assurer une protection contre les courts-circuits : il s'agit d'un interrupteur-sectionneur fusibles.


    L'offre de sectionneurs

    Spécialiste de la distribution électrique, Schneider Electric propose plusieurs gammes d'appareillages permettant d'assurer une fonction sectionneur adaptée à tous les types d'installation. Ces offres sont segmentées en trois familles.
    La gamme de produits modulaires Acti 9 comprend les iSW qui rassemblent dans un même appareil un interrupteur et un sectionneur pour les courants jusqu'à 125 A, et les iSW-NA qui associent un interrupteur, un sectionneur et une commande à déclenchement pour les tableaux inférieurs à 100 A.
    Destinés aux applications jusqu'à 6300 A, les gammes d'interrupteurs Compact et Masterpact ainsi que tous les Fupact intègrent en standard la fonction sectionneur à coupure pleinement apparente conformément à la norme CEI 60947-3. Grâce à leurs multiples options et accessoires, les gammes Compact, Masterpact et Fupact permettent de bénéficier conjointement des fonctions interrupteur, sectionneur et éventuellement d'une protection par fusibles avec Fupact. Grâce à une gamme complète d'accessoires, ces produits sont destinés à toutes les configurations d'installation (accessoires de raccordement, poignées rotatives, arrêt d'urgence, etc.).
    Avec les gammes TeSys et Vario, Schneider Electric s'adresse aux circuits de commande des moteurs. Les sectionneurs à fusibles TeSys LS, GK et GS sont disponibles jusqu'à 1250 A et les interrupteurs-sectionneurs Vario commandent les circuits jusqu'à 175 A.

    Accédez à nos catalogues

    Retrouvez tous nos produits directement dans nos catalogues en ligne
    Consulter les catalogues