France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Relais thermique

    Les relais thermiques assurent la protection des moteurs électriques contre le dépassement des limites de fonctionnement, notamment en cas de surcharges. Ils sont utilisés dans les démarreurs-moteurs de type "3 produits".

    Les relais thermiques

    Les relais thermiques TeSys entrent dans la composition des solutions de démarrage des moteurs de type "3 produits". Ce type de démarreur associe un disjoncteur magnétique pour la protection contre les courts-circuits, un contacteur pour la commande et un relais thermique pour la protection contre les surcharges.
    Il existe deux types de relais thermiques : la première catégorie est équipée d'un système électromécanique à bilame réagissant en cas d'augmentation faible mais anormalement longue du courant absorbé par le moteur. Ce dispositif permet de supporter le pic d'intensité généré au démarrage sans provoquer de déclenchement. La seconde catégorie rassemble les relais thermiques électroniques dont la bilame a été substituée par un dispositif électronique offrant une protection plus élaborée ainsi que différentes fonctions spécifiques.
    Se raccordant directement en sortie des contacteurs de commande, les relais thermiques sont disponibles pour toutes les gammes de contacteurs de la gamme TeSys tout en proposant plusieurs modes de raccordement (montage direct sur le contacteur pour les plus petits calibres). Chaque version dispose, au minimum, d'un réglage de l'intensité afin d'adapter précisément le courant à la configuration de l'installation.

    Les relais spéciaux

    En complément des relais thermiques, la gamme TeSys rassemble également des relais électroniques de surcharge. Plus élaborés techniquement, ceux-ci permettent de mettre en œuvre des protections avancées sur les circuits de commande des moteurs électriques triphasés et monophasés. Ces relais peuvent être utilisés pour déclencher des alarmes à l'approche de seuils, contrôler des surcouples, vérifier l'inversion de phases, intégrer un dispositif de réarmement automatique, mesurer la température, etc.
    Le contrôle de la température interne du moteur fournit un contrôle précis de l'état de l'entraînement. Pour cela, il existe dans la gamme Schneider Electric des relais de protection à sonde conçus spécialement pour le suivi permanent de la température interne des moteurs à l'aide de thermistance PTC. Ces relais peuvent être utilisés pour le déclenchement d'alarme ou la mise hors tension du moteur surveillé.
    Enfin, on retrouve dans notre offre de départs-moteurs, les relais multifonctions. Ces équipements permettent de réaliser un contrôle étendu des paramètres de motorisation tout en permettant de les communiquer au système de supervision de l'installation. Ces produits constituent des solutions de démarrage complète avec les démarreurs TeSys U et les contrôleurs TeSys T.

    Accédez à nos catalogues

    Retrouvez tous nos produits directement dans nos catalogues en ligne
    Consulter les catalogues