Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Pourquoi réguler la tension

On appelle tension électrique la différence de potentiel qui existe entre deux points d’un circuit électrique. Il arrive que la tension électrique varie : c’est un phénomène bref, qui ne stoppe pas le fonctionnement des appareils branchés sur le secteur. On peut parfois identifier le problème grâce à l’éclairage, qui semblera plus fort ou plus faible par instant. Il peut aussi arriver qu’une baisse de tension soit assimilée à une micro-coupure de courant. A l’inversion, il peut y avoir des instants de surtension, durant lesquels vos équipements sous tension, c’est-à-dire branchés sur le secteur, reçoivent une tension supérieure à la normale. Qu’elles proviennent de vos appareils eux-mêmes ou d’un phénomène extérieur (la foudre par exemple ou une fluctuation de tension sur le réseau), ces variations de tension peuvent à la longue s’avérer nuisibles pour le bon fonctionnement des appareils électriques. Pour la protection de vos équipements, il peut être nécessaire d’installer un régulateur de tension, aussi appelé stabilisateur de tension.

Schneider Electric
Schneider Electric

Les différents régulateurs de tension

Un régulateur de tension est un petit appareil qui prend en charge les épisodes de sous tension ou surtension. Il va intervenir pour corriger automatiquement la tension électrique. Un régulateur de tension peut être un ensemble de composants classiques (avec résistances, diodes zener, transistor par exemple), mais il existe également des régulateurs dits "intégrés" qui contiennent tout ce qu'il faut dans un seul et même boitier, pour une utilisation plus simple.

On peut trouver :

  • Le régulateur de tension à découpage : il s’agit d’un régulateur principalement à destination des professionnels. Il se distingue une taille plus petite et un rendement important, entre 60 et 90%.
  • Le régulateur linéaire : son fonctionnement est basé sur un composant actif travaillant dans sa zone linéaire ou sur un composant passif (par exemple une diode zener) qui travaille dans sa zone inverse. On peut le trouver dans le commerce sous une forme intégrée, avec trois broches. On l’utilise en branchant une broche à la masse, une autre vers la tension d'alimentation afin d’obtenir une tension électrique régulée en sortie.

On distinguera aussi les régulateurs dits fixes, qui sont conçus pour fournir une tension continue d’une valeur donnée non modifiable, et les régulateurs ajustables ou programmables. Ces derniers sont capables de fournir une tension dont on peut choisir la valeur en jouant sur la troisième patte.

Line R

Régulation automatique de la tension pour assurer une protection contre les baisses de tension et les surtensions. Alimentation sécurisée et stable pour les équipements électroniques

Consulter la gamme

Accédez à nos catalogues

Retrouvez tous nos produits directement dans nos catalogues en ligne
Consulter les catalogues

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !