Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
Pourquoi est-il proposé deux types de finition sur l'offre Thalassa PHD (porte pleine et porte anti-affichage) ?
Il y a deux types de finition sur Thalassa PHD pour permettre de répondre à tous les types d'installation en environnement extérieur. La porte anti-affichage...
Les armoires Thalassa PHD sont-elles démontables?
Seuls l'auvent et la ou les portes de Thalassa PHD sont démontables.
Est-il possible d’installer un appareil VIGICOMPACT dans un coffret de dérivation pour Compact NSX de la gamme Canalis KSA ?
Non, l’installation de l’appareillage VIGICOMPACT dans les coffrets de dérivation pour Compact NSX de la gamme Canalis KSA n’est pas possible. Il...
Transformateurs TRIHAL : Quel est l'indice de protection (IP) de l'enveloppe de protection externe d'un transformateur sec enrobé Trihal ?
À l'intérieur, l'enveloppe de protection standard du transformateur sec enrobé TRIHAL possède l'indice IP 31. Pour les applications non classiques...
Est-il possible d'obtenir des enveloppes Spacial S3HD, Spacial SFHD, Thalassa PHD et accessoires dans une autre couleur?
Famille de produit Enveloppes Spacial S3HD, Spacial SFHD,  Thalassa PHD Objectif Obtenir des enveloppes sur mesure Solution Oui, il est possible d'obtenir...
Est-ce que je peux accoupler verticalement et horizontalement les enveloppes Thalassa PHD ?
Il est possible d'assembler les enveloppes Thalassa PHD horizontalement en utilisant l'accessoire " kit de juxtaposition". Il est possible d'assembler...
Quelle est l'épaisseur des armoires Thalassa PLA ?
Famille de produit Universal Enclosures, armoires Thalassa PLA Environnement Caractéristiques techniques supplémentaires. Solution Les épaisseurs...
Est-il possible d'éffacer les graffitis sur les enveloppes Thalassa PHD ?
Famille de produit Enveloppes Thalassa PHD Objectif Enlever les graffitis des enveloppes Thalassa PHD Solution Il existe différents types de graffitis...
Dans quel environnement les enveloppes Spacial SFHD, Spacial S3HD, et Thalassa PHD Heavy Duty peuvent-elles être installées?
Les enveloppes Spacial SFHD, Spacial S3HD, et Thalassa PHD Heavy Duty peuvent être installées dans des lieux privés ou publics. Nous préconisons d'installer...
Est-ce que je peux changer le type de poignée des enveloppes Thalassa PHD ?
Non, vous ne pouvez pas changer le type de poignée de l'offre Thalassa PHD car ce sont des poignées avec un traitement anticorrosion renforcé.
Résultats 1 - 10 sur 100