Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

VIDEO : Comment installer un éclairage de coupure R9ECL ?

Découvrez dans ce tutoriel de Schneider Electric comment installer et démonter un éclairage de coupure R9ECL dans un tableau électrique Schneider. Suivez ces quelques étapes pour une installation électrique maison comme neuve.



Le tableau électrique est le point de départ incontournable des connections qui sécurisent et animent la vie quotidienne de chacun dans la maison.
Schneider Electric l’a réinventé pour vous proposer Resi9.

C'est le tableau électrique de demain qui allie la facilité d’installation, la beauté d’un nouveau design et la souplesse d’un tableau sur-mesure.
Resi9 dépasse sa fonction principale de protection des personnes et des biens et apporte plus de confort, d’économies d’énergie. Il permet à vos clients de se connecter à distance à leur logement.

La gamme de disjoncteurs Resi9 XE est équipée de connexions automatiques en amont et en aval, évitant le besoin de resserrage dans le temps et limitant les risques d’incendie.
Les disjoncteurs de la gamme Resi9 XE ne peuvent s’installer que dans un tableau électrique de marque Scheider Electric. Pour les autres cas, vous devez utiliser la gamme Resi9 XP.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?