Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du cable de programmation d'un afficheur XBTGH , XBTGK ou XBTGT?

Le cable de programmation est XBTZG935.
C'est un cable USB/USB qui comprend un convertisseur.

Le driver de ce cable est fournit avec Vijeo Designer qui est le logiciel de programmation de ces afficheurs

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?