Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de prises RJ45 est-il possible de monter dans un coffret VDIR390036 ?

Il est possible de monter jusqu'à 20 prises RJ45 dans un coffret VDIR390036 équipé de :
- 1 rail DIN supplémentaire VDIR380001
- 14 supports VDIR380005
- 14 noyaux VDIB17726B01

Cette configuration condamne l'emplacement de la BOX  qui est pris par le deuxième rail DIN. De plus un switch 16 ports ou plus peut-être nécessaire. Dans ce cas, nous conseillons de prendre un coffret vide VDIR511004 pour monter le switch et la BOX.
Pour les cordons de brassage, en fonction de la longueur nécessaire, vous pouvez choisir les références suivantes :
- VDIP184646005 L=0,5m

- VDIP184646010 L=1m
- VDIP184646020 L=2m
- VDIP184646030 L=3m
- VDIP184646050 L=5m



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?