Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment installer un appareillage à griffes du type Ovalis ?

Les appareillages à griffes sont équipés de dispositifs de blocage pour empêcher les griffes et les vis de se désolidariser de l’appareillage pendant le transport.



Bouton Poussoir neuf, juste déballé



Position initiale des griffes


Avant de positionner l’appareillage dans la boite d’encastrement, il faut impérativement déverrouiller ces dispositifs de blocage pour libérer les griffes.


Déverrouillage des dispositifs de blocage




Position des griffes après leur déverrouillage



Zoom sur une griffe après déverrouillage


Ensuite, utiliser un tournevis Pozidriv PZ1 pour visser les vis et fixer l’appareillage dans la boite.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?