Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'intersectionneur VARIO à rajouter pour transformer un ATV320...W en ATV320...WS ?

Il est possible de transformer un ATV320...W (variateur en coffret IP66) en ATV320...WS en rajoutant l'intersectionneur VARIO qui convient suivant le tableau ci-dessous

 

Exemple : la référence ATV320U15N4WS comprend le variateur en coffret IP66 réf ATV320U15N4W + l'intersectionneur VARIO réf VBD02
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?