Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la compatibilité entre les variateurs de lumière et les lampes à LED ?

Les constructeurs ne peuvent pas garantir le fonctionnement des variateurs à 100% avec toutes les lampes à LED du commerce. Ceci est lié aux différentes technologies employées par chacun.

Ci joint le lien vers notre outil de compatibilité entre les variateurs Schneider Electric et quelques lampes à LED.
http://schneider-electric.dimmer-test.com/france/

Toutes les lampes à LED du commerce ne sont pas testées car les modèles évoluent très rapidement. Des tests sont réalisés régulièrement et pour les autres cas, il convient de faire les essais en grandeur réelle. Les essais ne sont pas destructifs.
Il est impératif de choisir un modèle d’ampoule spécialement conçue pour la variation (dimmable).
Pour information :  Schneider Electric commercialise quelques variateurs spécialement conçus pour fonctionner avec toutes les Led dimmables du commerce. Mais attention la puissance de sortie est limitée à 40W, c'est-à-dire environ 8 ampoules de 5W (Voir le variateur Odace référence S520512).
Il existe également un télévariateur spécial Led, à installer en tableau, qui doit être associé à des boutons poussoirs. C’est la référence CCTDD20016


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?