Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les types de cartes SD prises en charge pour un contrôleur M221 ?

Les type de cartes SD prises en charge par le M221 sont les suivantes :
- En capacité standard, (SDSC), 2 Go max
ou
- En haute capacité, (SDHC),32 Go max.

Utilisez uniquement des cartes SD formatées en FAT ou FAT32.

la carte SD commercialisée par Schneider Electric pour le M221 est le référence TMASD1 elle fait 256Mo.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?