Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle différence y a-t-il entre un processeur Premium PL7 type M et AM ?

La différence est dûe au changement du microprocesseur intégré dans le CPU TSXP57*.
La raison du changement de microprocesseur est dûe à la mise en conformité avec le standard international ROHS.
Les nouveaux CPUs (référence “TSXP57*AM”) sont fonctionnellement identiques aux anciens CPUs TSXP57*M, mais offrent un temps d’exécution de cycle automate légèrement plus lent :
-4% pour les UC TSXP573x3AM
-5% pour les UC TSXP574x3AM

Toutes les fonctionnalités sont préservées.
Ces nouveaux produits peuvent être utilisés en remplacement des anciennes références il est conseillé de vérifier les impacts sur l'application : réajuster la période des taches si vous programmez en mode périodique ou vérifier les effets sur la partie opérative si vous programmez en mode cyclique.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?