Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les écarts d’encombrement entre la vanne SATCHWELL de référence MZ3501 et la vanne de substitution de référence V311TDN25 ?

Détails des côtes d'encombrement entre vanne existante de marque SATCHWELL type MZ3501 et vanne de substitution de marque Schneider Electric de type V311TDN25
DN25 – 1" Entre voies entrée & sortie (l’une en face de l’autre)
- Vanne existante 97 mm
- Vanne de substitution 115 mm
Entre axe voies entrée & sortie et voie de bypass
- Vanne existante 76 mm
- Vanne de substitution 65 mm
 
Voir documentations jointes
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?