Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

TSXPLP01, à quoi correspond la date présente sur une pile TSXPLP01 ?

La date présente sur la batterie TSXPLP01 est la date de fabrication et non pas la date de fin d'utilisation.
Par exemple  si la date affichée est 2017, le fabriquant de la pile confirme une décharge de 2 à 3 % par an pour un stockage entre 20 à 25°C.
L'auto décharge augmente avec la température .
On peut donc dire que les batteries de 2017 seraient encore chargées au moins à 97%  et celle de 2016 à 95% en 2018 pour un stockage entre 20 et 25°C.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?