Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Canalis KBA-KBB : Est-il possible de raccorder un élément droit triphasé + Neutre sur un élément droit monophasé ?

Oui, dans certains cas l’élément monophasé n’existe pas (par exemple KBA 25A longueur 2 mètres).
Alors un élément triphasé + N (KBA25ED4202W) est à utiliser et la gaine reste en monophasé.

A noter que  toutes les alimentations KBA – KBB sont en Tri + N.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?