Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment mettre à jour le firmware de l'afficheur TMH2GDB?

1- Copier le contenu du dossier "SD Card image" dans une carte SD préalablement formatée au format FAT32. (Répertoire: C:\Program Files(x86)\Schneider Electric\SoMachine Basic\Firmwares & PostConfiguration\TMH2GDB\V221.1.4.4\SD Card image).

2- Mettre sous tension le M221.

3- Insérer la carte SD dans le M221 et le transfert s'effectuera.

La mise à jour prend environ 5 minutes. Ne pas déconnecter les équipements.

Attendre la fin de l'opération, le voyant SD doit être éteint ou clignoter.
Si une erreur est détectée, les voyants SD et ERR clignotent et l'erreur détectée est consignée dans le fichier Script.log.

Pour plus d'information, se reporter à l'aide en ligne de SoMachine Basic.



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?