Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment protéger une installation d'une surtension non lié à la foudre ?

Lors d'une surtension non liée à la foudre, le parafoudre peut ne pas protéger l'installation.
Pour cela, la solution la plus simple est de mettre en tête d'installation un disjoncteur avec un auxiliaire MSU ou iMSU selon la gamme de disjoncteur.

Par exemple lors d'une rupture de neutre , l'installation sera mise hors tension avec l'installation d'un iC60 référence A9F77663 et du déclencheur iMSU référence A9A26500.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?