Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible de couper les colonnes style OptiLine 45 en alu double face ?

On peut recouper les colonnes Optiline.
Il suffit :
-d'enlever l'embout supérieur qui est fixée par 4 vis torx.
- couper le corps aluminium avec une scie pendulaire afin de le faire proprement et très
perpendiculairement.
- refixer l'embout supérieur.
Cette coupe sera invisible, car l'embout supérieur des colonnes à verrin qui maintient le mécanisme
est toujours dissimulée dans le faux plafond. C'est pour cela, que dans le cas des colonnes mobiles, la
coupe doit être encore plus précise. Dans ce cas il est préférable de du côté du pied de la colonne.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?