Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un signal 4-20 mA sur une embase ABE7CPA31 reliée à une carte analogique BMXAMI0800 ou BMXAMI0810?

Raccordement d'un signal 4-20mA sur une carte analogique BMXAMI0800 ou BMXAMI0810 pour M340 ou M580 via une embase ABE7CPA31.
 
Pour le détecteur a 4 Fils en 4-20 mA il faut raccorder entre le 0V et le IC et il faut faire un pont entre IC et IV
Pour les détecteur a 2 fils 4-20 mA  ,il faut raccorder entre le IS et le IC et il faut faire un pont entre IC et IV
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?