Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

HMI : Quelle est la référence du câble de raccordement entre un automate M340 et un IHM XBTN410, XBTN401, XBTR410 et XBTR411 ?

La référence du câble de communication entre :
- Un automate M340 (connecteur femelle RJ45) et
- Un IHM de type  XBTN410, XBTN401, XBTR410 et XBTR411 (connecteur femelle SUB-D25 contacts) est :
  • XBTZ938 de longueur 2,50 m
Ce câble est composé d'une extrémité male SUB-D25 et d'une extrémité male RJ45.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?