Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment disposer du signal Ethernet sur les prises RJ45 du logement, avec un coffret VDIR390026 et une box ADSL, câble ou fibre optique ?

Pour disposer du signal Ethernet, veuillez respecter les étapes de raccordement suivantes :
 
Etape 1 : Le signal ADSL présent sur les sorties RJ45 du DTI est dirigé par cordon Ethernet ou cordon RJ45-RJ11 sur la prise où la box est déployée. Le signal Ethernet est redirigé en cordon Ethernet via une seconde prise RJ45. En absence de deuxième prise RJ45, la rocade VDIR390100 est déployée pour organiser la circulation de ces signaux entre la box et le coffret.
La rocade VDIR390100 s’installe en sortie du DTI vers la prise RJ45 où se trouve la box. Le second cordon fourni s’installe sur la prise RJ45 sur l’entrée ADSL de la box, sa seconde branche réalise le retour du signal Ethernet de la box vers la prise.

Nota : Si vous disposez également de combinés téléphone abonné (n° en 01, 02, 03, 04, 05), vous disposez d’un contrat opérateur « dégroupage partiel », pensez à adjoindre en entrée de la box un filtre maître VDIR526001.
 
Etape 2 : Le kit switch VDIR323005 adapté dans le coffret reçoit le signal retour de la rocade VDIR390100 qui restitue le signal Ethernet sur les autres prises RJ45 du logement.
 
Etape 3 : Le cordon adapté pour raccorder son PC ou son terminal informatique en réseau avec les autres prises RJ45 et Ethernet par la box est le cordon VDIP184646030 (RJ45 – RJ45 cat 6 FUTP lgr 3m).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?