Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d’installer une bobine de déclenchement sur le disjoncteur différentiel RCBO ?

Non, le montage d’auxiliaire n’est pas possible sur le RCBO, disjoncteur avec protection différentielle intégrée à dimension réduite.
  • iC60 RCBO 2 pôles = 4 pas de 9 mm
  • iC60 RCBO 4 pôles = 8 pas de 9 mm
        

Pour installer des auxiliaires il faut choisir un ensemble 2 appareils, disjoncteur + bloc différentiel (iC60 par exemple), qui permet l’adjonction d’une bobine MX, MN, Contact OF, SD…

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?