Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle référence peut remplacer un TSXP5720M ?



L'automate Premium a connu 4 générations différentes
La référence des Premiums de première génération est de la forme TSXP5720M ( deux chiffres apres le TSXP57 )
La référence des Premiums de deuxième génération est de la forme TSXP57202M ( trois chiffres apres le TSXP57 et troisieme chiffre = 2 pour deuxieme génération )
La référence des Premiums de troixième génération est de la forme TSXP57203M ( trois chiffres apres le TSXP57 et troisieme chiffre = 3 pour troixième génération )
La référence des Premiums de quatrième génération est de la forme TSXP57204M ( trois chiffres apres le TSXP57 et troisieme chiffre = 4 pour quatrième génération )

Les trois premières générations se programment avec le logiciel PL7 junior ou PL7 pro, la quatrième génération avec le logiciel Unity Pro.

Un ancien processeur PL7 peut etre remplacé par un processeur PL7 plus récent mais pas l'inverse.
Les contraintes physiques de remplacement sont l'encombrement du processeur et sa consommation vis à vis de l'alimentation TSXPSY du rack .

Il est possible de remplacer un TSXP2720M par un TSXP57203M en tenant compte de leurs caractéristiques:
TSXP5720M Simple Format 450mA
TSXP57203M Modicon - processeur PL7 double format - 550mA - 5Vcc
Il faudra pour ce faire avoir un emplacement disponible dans le rack pour monter le processeur 203 plus gros et vérifier le bilan de puissance de l'alimentation TSXPSY.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?