Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Lors de l'utilisation d'un variateur ATV900, quelle interprétation apporter aux paramètres Autotuning, Etat autotuning et Sélection Réglage ?


Les paramètres TUS ou "Etat autotuning" (Tune State) et STUN ou "Sélection réglage" ont une signification légèrement différente de celle proposée pour le variateur ATV71, en voici la description :

Sortie carton ou retour réglages usine ou effacement des mesures autotuning
  • Le paramètre TUS ou "Etat autotuning" (Tune State) est en "Non fait"
  • Le paramètre STUN ou "Sélection réglage"  indique "Défaut"
 

Autotuning fait 
  • Le paramètre TUS ou "Etat autotuning" (Tune State) évolue à "Mesure moteur Fait"
  • Le paramètre STUN ou "Sélection réglage"  indique "Mesure"
 

Variateur en fonctionnement
  • Le paramètre TUS ou "Etat autotuning" (Tune State) affiche "Non fait"
  • Le paramètre STUN ou "Sélection réglage" reste sur "Mesure"
 



Si STUN ou "Sélection réglage" affiche :
  • "Défaut", le variateur est en paramètres réglages usine pour modéliser un moteur standard,
  • "Mesure", l’Autotuning effectué affine les réglages variateur pour optimiser le couple variateur/moteur,
  • "Adapté", le metteur en service a modifié les réglages fournis par l'autotuning.
 
Ce paramètre indique donc clairement si un Autotuning a été réalisé et si celui-ci a été remodifié.



 


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?