Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les types d'imprimante compatibles avec l'écran XBTGT5330 et qui peuvent se connecter via internet ?


Voici les types d'imprimante compatibles avec les écrans XBTGT5330 et qui peuvent se connecter via internet.


Imprimantes XBTGT Series

Type d'imprimante
====================================

Connexion cible
========================================================================================================

HP PCL3
 

(la plupart des imprimantes de série HP PhotoSmart, HP DeskJet)

Confirmez la fonctionnalité avec l'imprimante que vous allez utiliser.

USB, USB-PIO, LPR, IPP

 

  • Les XBTGT 1105, 2110, 2120, et 2220 ne prennent en charge que les ports USB et USB-PIO pour les imprimantes HP PCL3 et HP PCL5.

  • Utilisez des câbles d'imprimante offerts sur le marché

HP PCL5

(la plupart des imprimantes de série HP LaserJet)

Confirmez la fonctionnalité avec l'imprimante que vous allez utiliser.

Compatible avec les commandes Epson ESC/P

COM1, USB-PIO, LPR, IPP

 

  • Utilisez des câbles d'imprimante offerts sur le marché

  • Il est impossible d'utiliser le port COM1 pour le pilote de script et l'imprimante cible sur les cibles XBTGT. Si les deux sont configurés au port COM1, ils n'imprimeront pas lors du runtime.

Imprimante compatible avec Texte (ASCII)

 

Utilisation d'une connexion IPP

Lorsque vous voulez imprimer via Internet ou LAN, utilisez une connexion IPP (Internet Printing Protocol). Pour imprimer à l'aide d'IPP, vous devez avoir un serveur d'impression. 

  • Lorsque vous connectez le serveur d'impression et la machine cible au réseau, vérifiez la politique de sécurité.
     

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?