Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est la référence du kit de remplacement du rétro-éclairage des XBTGT5330 et XBTGT5340?


Dans le cas de panne du rétro-éclairage sur un XBTGT5330 / XBTGT5340 et XBTGT5430 , il est possible de remplacer les lampes du rétro-éclairage sur l'XBTGT.

Le casse des lampes de rétro-éclairage ou de la carte de commande du circuit de rétro-éclairage peut être à l'origine de cette panne.
 
Seules les lampes de rétro-éclairage peuvent être remplacées.

Il n'est pas possible de savoir au préalable si la panne vient de la carte de commande ou des lampes.

Avant d'envisager de changer l'appareil par un neuf ou de l'échanger par un produit issu d'un circuit de réparation ( qui permet la réparation du circuit de commande du rétro-éclairage ), il peut être avantageux d'essayer un changement des lampes de rétroéclairage.

La référence du kit de remplacement des lampes du rétro-éclairage dépend de la référence et de la version de l'afficheur.

Version produit (PV) du XBTGT5330/5340                   référence du kit de rechange des lampes de rétro-éclairage
PV < 03                                                                           XBTZG45
PV ≥ 03    et XBTGT5430                                               XBTZG45B
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?