Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser l'inductance DC du variateur ATV71 lorsque l'installation est rénovée avec un variateur altivar Process ATV900 ?


L'inductance DC du variateur ATV71 est inutile dans le cas de la rénovation de ce variateur avec un ATV900.

Sur les ATV71, les inductances DC ne sont livrées avec les variateurs de vitesse qu'à partir d'une gamme de puissance, elle sont livrées avec le produit et sont à monter manuellement.

Concernant les ATV900, les inductances DC sont founies avec les variateurs et elles sont déjà intégrées au produit.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?