Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment alimenter les entrées logiques sur une carte d'extension VW3A3203 (Digital and Analog I/O) compatibles avec les variateurs ATV600, ATV900 et ATV340 ?


Pour pouvoir utiliser les entrées logiques de la carte d'extension VW3A3202 compatibles avec les variateurs ATV600, ATV900 et ATV340, il est nécessaire (dans la logique de type "Source") :
1) Amener du +24 Vdc sur les entrées (de DI11 à DI16),
2) Amener du 0V sur le DICOM de la carte,
Il est tout à fait possible d'utiliser le 24V interne du variateur de vitesse pour alimenter les entrées logiques (dans la continuité des entrées existantes sur le variateur de vitesse).
Le DQCOM sert uniquement aux sorties logiques (DQ11, DQ12).
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?