Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser la fonction JOG sur un Altivar process ATV930 ?


Pour utiliser la fonction Jog sur un ATV930, il est nécessaire de procéder de la façon suivante :

A partir du menu "Réglage complet" => 5.12 Fct génériques => Jog, affecter une entrée logique (de DI1 à DI8) dans "Affect pas à pas".

Une fois la borne affectée, les sous menu "Fréquence Jog (en Hz)" et "Temporisation Jog (en s)" apparaissent et sont à paramétrer.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?