Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment choisir un transformateur de courant ou d’intensité (TC ou TI) ? - aspect électrique.

Il est recommandé de choisir le rapport immédiatement supérieur au courant mesuré maximum (In).
 
Exemple :
In = 1103 A ; choix du rapport = 1250/5.
 
Pour les petits calibres de 40/5 à 75/5 et dans le cas d’une utilisation avec des appareils numériques, il est conseillé de choisir un calibre supérieur, exemple :100/5.
 
En effet les petits calibres sont moins précis et la mesure de 40 A, par exemple, sera plus précise avec un TC 100/5 qu’avec un TC 40/5.
 
Cas particulier d'un circuit de moteur :
La mesure doit être réalisée avec un TC pour courant primaire Ip= Id/2 (Id = courant de démarrage).
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?