Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d’utiliser des capteurs souples ouvrant de type boucle de rogowski avec un compteur série iEM3200 ?

Non, Ces compteurs sont uniquement compatibles avec des transformateurs de d’intensité ou de courant (TI ou TC).
 
Les capteurs souples ouvrants de type boucle de rogowski génèrent une tension en sortie alors qu’un transformateur d’intensité ou de courant (TI ou TC) génère un courant en sortie.
 
Attention, l’intensité minimale de mesure est de 50A avec ces capteurs boucle de rogowski.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?