Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Qu'est-ce que le logiciel Ecostruxure™ Machine Expert ? 

Ecostruxure™ Machine Expert est une solution logicielle, anciennement connue sous le nom de SoMachine, pour le développement, la configuration et la mise en service de l'ensemble de votre machine.

Un seul logiciel permet de programmer l’ensemble de votre machine.

Ecostruxure™ Machine Expert (SoMachine) comprend deux briques :
 
  • une brique Logic Builder pour programmer un contrôleur,
  • une brique Vijeo Designer pour programmer un afficheur.

Equipement concernés:
 
  • contrôleurs : Contrôleurs logiques Modicon M238, M241, M251 et M258, Contrôleurs de mouvement Modicon LMC058 et LMC078, contrôleurs IHM Magelis SCU, Magelis XBTGC et XBTGT / GK, et contrôleurs de variateur Altivar IMC,
     
  • modules E/S: Modicon TM2, TM3, TM5 et TM7,
     
  • IHM ( afficheur )  : Petits Terminaux Magelis STO/STU, Terminaux Avancés Magelis GH/GK/GTU, et Terminaux  Optimum Magelis GTO.

Ce logiciel est soumis à licence et est commercialisé en France sous deux références : 
 
  • FSACSACDSOMAC Logiciel SoMachine 1 Poste + Abonnement 1 an
     
  • FSACSACDXSOMAC Logiciel SoMachine 1 Site (100 postes) + Abonnement 1 an




 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?