Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle version de VIJEO DESIGNER permet de configurer un afficheur XBTGT1100 ou XBTGT1130?


Au cours de l'évolution de la gamme d'afficheurs programmables avec le logiciel Vijeo Designer, de nouveaux afficheurs apparaissent et d'autres disparaissent.

La série XBTGT1000 à évolué vers la série XBTGT1005.

L'arrêt de commercialisation des afficheurs de la série XBTGT1000, qui comprend les références XBTGT1100 et XBTGT1130, date de fin 2009.

Vijeo Designer depuis la version V6.2 SP3 ne gère plus les afficheurs de la serie XBTGT1000.


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?