Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'installer un disjoncteur NG125 dans un coffret de dérivation Canalis KN type KNB63SM48 ?

Non, il n'est pas possible de mettre les appareils de la gamme NG125 dans les coffrets de dérivation Canalis KN type KNB63SM48.
Ces coffrets sont adaptés à des produits modulaires de la taille des gammes DT40, iC60.
La gamme NG125 est modulaire, mais d’une hauteur supérieure à l’iC60 et impose une distance supérieure en haut et en bas.
     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?