Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Via le logiciel SoMachine, est-il possible de convertir un projet TM238 en projet TM241 ?


Pour convertir via SoMachine un projet pour contrôleur TM238 en projet pour contrôleur TM241, il est nécessaire de respecter le protocole suivant :

Dans  "SoMachine Logic Builder", se positionner sur la fenêtre onglets "Equipements", puis  sur la ligne "MyController (TM2xxx) faire clic droit sur  "Convertir l'équipement", il ne restera alors plus qu'à choisr l'équipement M241 correspondant.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?