Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment ajouter d'autres administrateurs pour le bouton biométrique Harmony XB5S ?

Conçu sur une base de bouton-poussoir de diamètre 22 mm, la commande biométrique Schneider Electric de référence XB5S est un produit permettant l’enregistrement et la reconnaissance de l'empreinte digitale d'un opérateur.

Ce dispositif remplace les solutions traditionnelles d’accès aux fonctions d’une machine (clé, badge, etc.) tout en assurant un haut niveau de sécurisation. 

Pour pouvoir utiliser ces commanders biométriques, il est nécessaire de définir les techniciens qui seront  :
  • opérateur, 
  • administrateur.

Administrateur 
Il gère le contenu de la base de données (mémoire) du bouton biométrique. Elle ne peut pas changer l’état du produit avec son doigt ''administrateur'', elle doit donc s’identifier avec un 2ème doigt dit ''utilisateur''.

Opérateur ou Utilisateur
Il peut modifier l’état du produit dès lors qu’il est enregistré. Cependant, il n’a aucun accès à la base de données.

Ces statuts d'utilisateur et d'administrateur différencient les fonctions à configurer, ainsi, par exemple l'administrateur a les droits pour déclarer les utilisateurs et les autres administrateurs tandis que les utilisateurs n'ont aucun droit sur les administrateurs.

La faq vidéo suivante répond à la question : Comment ajouter d'autres administrateurs pour le bouton biométrique XB5S ?



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?