Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce qu'un administrateur du bouton biométrique XB5S peut aussi être un utilisateur de ce même bouton ?

Conçu sur une base de bouton-poussoir de diamètre 22 mm, la commande biométrique Schneider Electric de référence XB5S est un produit permettant l’enregistrement et la reconnaissance de l'empreinte digitale d'un opérateur.
Ce dispositif remplace les solutions traditionnelles d’accès aux fonctions d’une machine (clé, badge, etc.) tout en assurant un haut niveau de sécurisation. 

Pour pouvoir utiliser ces commanders biométriques, il est nécessaire de définir les techniciens qui seront  :
  • opérateur, 
  • administrateur.
Administrateur 
Il gère le contenu de la base de données (mémoire) du bouton biométrique. Elle ne peut pas changer l’état du produit avec son doigt ''administrateur'', elle doit donc s’identifier avec un 2ème doigt dit ''utilisateur''.

Opérateur ou Utilisateur
Il peut modifier l’état du produit dès lors qu’il est enregistré. Cependant, il n’a aucun accès à la base de données.

Ces statuts d'utilisateur et d'administrateur peuvent être ceux d'un seul et même technicien, il convient alors de savoir comment ces deux statuts s'articulent au niveau des empreintes.

La faq vidéo suivante répond à la question suivante : Est-il possible d'utiliser le même doigt pour être à la fois administrateur et utilisateur ?



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?