Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la pile utilisée dans un module d'alimentation Premium TSXPSY ?


Le module d'alimentation TSXPSY est destiné à fournir l’alimentation de chaque rack Premium.

Un emplacement dans le module TSXPSY permet de recevoir une pile pour assurer la sauvegarde de la mémoire RAM interne du processeur Premium monté dans le rack principal.

La référence de cette pile est TSXPLP01.

Consulter aussi les faqs suivantes :
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?