Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que les connecteurs et coffrets de dérivation de la gamme actuelle CANALIS KSA IP55 sont compatibles avec les éléments droits anciennes générations (IP40 & IP52) ?

Oui, les connecteurs et coffrets de dérivation actuels type KSBxxxxxx sont 100% compatibles avec les éléments droits anciennes générations.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?