Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment acquitter les défauts sur Sepam 1000+ ?

Comment Acquitter les défauts suite à un déclenchement d'ordre électrique
Il est important avant d'acquitter un défaut électrique d'avoir identifié la cause et les conséquences de celui-ci.
Suite à un déclenchement l'état de la protection est visualisable grâce aux différentes LEDs :
Dans ce cas le sepam est sous tension (on), c'est un défaut homopolaire (Io>51N), Disjoncteur déclenché (0 off) et défaut déclenchement (Trip)
.



Pour Acquitter le défaut et refermer le disjoncteur:
Sur le Sepam série 20 appuyer une fois sur reset.
Pour les séries 40/60/80
appuyer sur le bouton reset une première fois et valider l'action par une deuxième pression.

   

La LED Trip disparait  et il est possible de refermer le disjoncteur.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?