Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la distance minimale imposée entre deux relais statiques SSM1?

La distance minimale à respecter pour l'installation de composants adjacents est :
- 11mm pour les relais statiques de 6A réf SSM1..6... (le relais statique a une largeur de 12mm).
- 18mm pour les relais statiques de 12A réf SSM1..12... (le relais statique a une largeur de 18mm).
- 20mm pour les relais statiques de 20A et 30A réf SSM1..20... et SSM1..30... (le relais statique a une largeur de 22,5mm).
- 40mm pour les relais statiques de 45A et 55A réf SSM1..45... et SSM1..55... (le relais statique a une largeur de 45mm).

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?