Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le type de la batterie du TABLEAU D’ALARME TYPE 4 – 1 boucle réf. 57393 ?

Le tableau d’alarme type 4 réf. 57393 n’est plus fabriqué depuis 2009.
 
Le lot de batteries réf 57389 n’est plus commercialisée depuis 2016.
Voici les caractéristiques de la batterie à remplacer : SAFT cadmium Nickel : Ni Cd - 12V - 500 mAh - SAFT 10 VTAA (Anc.Réf.138765) Dimensions : 70mm x 30mm x 55mm.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?