Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il nécessaire de rajouter une barrette de terre sur l'offre des interrupteurs-sectionneurs en coffret?


Dans la gamme des interrupteurs-sectionneurs en coffret de type VCF..GE, VCB..GE une liaison de terre est déjà présente au fond du boitier.

Il n'est donc pas nécessaire de rajouter la barrette de terre VZ14 (calibre 10 à 32A), VZ15 (calibre 50 et 63A) ou VZ16 (calibre 100 et 140A).

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?