Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les indices de protection des références XB5PRJ45 et XB5PUSB3 avec ou sans câble connecté ?

La référence XB5PRJ45 est un port RJ45 installé sur panneau dans un trou de diamètre 22,5mm.
La référence XB5PUSB3 est un port USB installé sur panneau dans un trou de diamètre 22,5mm.

Pour les 2 références, l'indice de protection est IP20 avec ou sans câble connecté, cache de protection ouvert.

L’indice de protection évolue de IP20 vers IP65 / IP67 avec l’utilisation :
  • du cache de protection plastique noir de référence ZBSP1,
  • du cache de protection plastique transparent de référence ZBSP2.
 
Il évolue vers IP67 / IP69K avec l’utilisation du cache de protection métallique de référence ZBSP3.





 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?