Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'équivalence de la référence TWDXCPRTC qui n'est plus commercialisée ?

La référence TWDXCPRTC est un module horloge optionnel pour l'automate TWIDO qui ne dispose pas d'une horloge interne.
La fin de commercialisation de la gamme TWIDO date de décembre 2016.
La référence TWDXCPRTC n'est pas remplacée.

La gamme TWIDO est remplacée par la gamme M221.
Le M221 intègre un système d'horloge en temps réel (RTC) .

Un utilisateur à la recherche d'un TWDXCPRTC aurait plutôt avantage à moderniser son parc avec la gamme M221 d'autant plus que le logiciel SoMachineBasic qui programme le M221 permet de convertir un projet Twido en un projet M221.

La vidéo suivante montre comment convertir un projet TWIDO en un projet M221 :

Conversion TWIDO en M221

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?