Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l’utilité de l’automatisme ARA ?

ARA signifie Auxiliaire de Ré-enclenchement Automatique.
 
Cet auxiliaire permet d’augmenter la disponibilité de l’énergie sur des sites isolés ou sans surveillance nécessitant une continuité de service importante.
La référence commerciale de l’ARA se détermine en fonction de la gamme, iC60 ou iID et du nombre de pôles.
D’autres équipements tels que contacts OF, SD et/ou bobines de déclenchement peuvent être associés.
 
Le principe :
L’ARA effectue un certain nombre de tentatives de ré-enclenchements suivant des temporisations paramétrables en face avant par l’utilisateur.
Une fois le nombre de tentatives effectué sans succès (défaut permanent), l’ARA se trouve en position verrouillée et le signale par un contact auxiliaire (« Locked »). Il restera encore possible d’effectuer une tentative de ré-armement ultime à distance par le biais de l’entrée Y2.
 
A noter : En France, le ré-enclenchement automatique d’une protection différentielle inférieure ou égale à 30mA est interdit.
 


La totalité des informations de mise en œuvre et de fonctionnement se trouve dans le guide utilisateur joint en annexe.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?