Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment supprimer l’erreur 2224 lors de la validation d’une application sous Vijeo Designer V6.1 SP4 ?


Avec Vijeo Designer V6.1 SP4, s'il est nécessaire d'utiliser la fonction '' 33 (Configurer l'horloge du terminal) '' de la table de dialogue, il sera obligatoire de rajouter la fonction ''4 (Commande de communication)''.

Sinon, lors de la validation de l'application, l'erreur suivante apparaitra :
  • en langue française " 2224 [Equipement] : La fonction d'horloge réglée ne fonctionne pas sans la fonction de contrôle de communication" ,
     
  • en langue anglaise '' 2224 [Equipment] The set terminal clock function does not work without the communication control function''. 

Important

Cette erreur n'existe plus avec la V6.2.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?