Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment installer le potentiomètre Harmony XB4 correctement

Famille de produit
Harmony XB4

Objectif
Assembler correctement le potentiomètre Harmony XB4

Solution
Dans la vidéo ci-après vous pouvez retrouver comment assembler correctement les composants (couvercle, bouton tournant, tête, embase de fixation et potentiomètre).
Outils: tournevis plat 5,5 x 125mm, tournevis cruciforme 0 x 75mm


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?