Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence des logiciels PL7 Micro / Junior / Pro et quelle est la référence du cordon de connexion USB (câble de programmation)?


PL7 est le logiciel de programmation des automate de la Gamme Micro et Premium (Premium PL7).
Il existe néanmoins des automates Premium qui se programment avec le logiciel Unity.

PL7 se décline en PL7 Micro, PL7 Junior et PL7 Pro en fonction des automates et des fonctionnalités attendues du logiciel.

Le tableau ci-dessous détaille les différences entre ces versions.




Le logiciel PL7 est commercialisé en license 1 poste, 3 postes, 10 postes ou pour tout un site géographique limité à 100 postes.
Suivant le nombre de poste, PL7 est commercialisé avec un ou plusieurs câbles de transfert pour relier le PC à l'automate.

Trois références sont commercialisées en monoposte avec un câble de transfert : 
  • FSACSACDP7M Logiciel PL7-Micro 1 Poste avec 1 câble USB, 
  • FSACSACDP7J Logiciel PL7-Junior 1 Poste avec 1 câble USB,
  • FSACSACDP7P Logiciel PL7-Pro 1 Poste avec 1 câble USB. 

Trois références sont commercialisée en 3 postes avec 3 câbles de transfert : 
  • FSACSACD3P7M Logiciel PL7-Micro 3 Postes avec 3 câbles USB, 
  • FSACSACD3P7J Logiciel PL7-Junior 3 Postes avec 3 câbles USB,
  • FSACSACD3P7P Logiciel PL7-Pro 3 Postes avec 3 câbles USB. 

Les licenses au delà de 3 postes sont proposées sans câble de transfert.

La version 10 postes (Team) n'existe qu'en version Micro ou Pro :
  • FSACSACDTP7M Logiciel PL7-Micro Open Team,
  • FSACSACDTP7P Logiciel PL7-Pro Open Team.

La version site pouvant aller jusqu'à 100 postes sur un même site physique  (Site) n'existe qu'en version Pro :
  • FSACSACDXP7P Logiciel PL7-Pro Open Site + Abonnement 1 an. 

Pour résumer :
  • Team : 10 postes, 
  • Site : 100 postes.

Le cordon fourni est constitué de deux références qu'il sera nécessaire d'approvisionner dans le cas des licenses Team et Site.
  • TSXCUSB485 (convertisseur USB/RS485) + TSXCRJMD25 (raccordement du convertisseur sur l'automate).
 

Comme tout équipement USB, le câble TSXCUSB485 nécessite un driver pour être reconnu par le PC.
Ce driver est intégré dans le driver Unitelway qui s'installe simultanément au logiciel PL7.
Le driver du câble TSXCUSB485 est intégré dans le driver Unitelway seulement à partir de la version V1.7.

Consulter aussi la FAQ : driver pour convertisseur USB/Série TSXCUSB485
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?